结果:找到"光模块 光纤跳线 交换机 以太网",相关内容1000条
  • 长期接外包画板,安防,光纤,交换机行业
  • 长期个人接外包画板,毕业了一直在这个行业里面,大大小小的板子在立创下单截止到21年12月已经有450余款样片单了,主要接触的芯片有台湾九阳家的IP175,ip178,ip179,ip101,ip1829,ip1826等等,瑞昱家的8305,8367,8370,8309,9301,9303,8218等等,marvell家的88e6110,88e6320,88e6190,88e6176等等,,还有一些管理芯片博通,vitess,高通芯片均有涉及到,管理,傻瓜式,poe(pse跟pd)均有涉及到,欢迎一起交流,鹅厂八三四七四三三五八!!!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 安防, 发帖人:21cnm 发帖时间:2021-12-14 16:23:00
  • 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
  • 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
  • 深度剖析以太网交换机的类别及应用
  • 以太网交换机作为目前使用最广泛的网络设备之一,在数据通信中占据的位置越来越重要,其发展对制造行业以及通信行业都有至关重要的意义。以太网交换机,从最早的二层交换机到现在的三层交换机和多业务交换机,功能越来越丰富;交换机承担的角色也越来越多,涵盖了路由器,防火墙,无线AC等。下面易天光通信给大家科普下以太网交换机的相关类别及其功能应用。从使用的转发芯片看,交换机分为ASIC型交换机和可编程交换机,ASIC型交换机具有高性能、低时延的优势,可编程交换机具有功能扩展灵活、开发周期短的优势。从使用场景看,各个通信厂家包括cisco,h3c和华为一般都把交换机分为园区交换机和数据中心交换机,园区交换机转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-09 10:42:00
  • 【经验】如何让不同的品牌光模块可以互联
  • 咱们都知道一个大型的数据中心往往可以容纳数百上千个光纤交换机,通常会遇到需要连接不同品牌交换机的情况。例如,你需要将思科交换机与惠普交换机进行互联。大多数品牌的交换机只能用同品牌的光模块产品。那么,两个不同品牌的光模块能进行连接吗?现在易天光通信(ETU-LINK)邀你一起进一步分析;使用不同品牌交换机和光模块的互连原因:1、项目预算不充足,不同价格层次的产品混合用2、项目需求急促,同品牌的产品没有充足的库存光模块的基本协议不同品牌之间的光模块是可以互连的,只要是标准相同。光模块在进行设计生产时都遵循了对应的协议,一般产品都会注明是否与其他什么品牌产品兼容,比如说在易天光通信(ETU-LIN...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-01 16:49:00
  • 分享核心光纤交换机端口的级联教程
  • 核心交换机的端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤端口没有堆叠能力,只能被用于级联。剖析交换机光纤端口级联连接方式和基本类型,欢迎大家留言补充。  级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。  无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与核...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-20 14:56:00
  • 「MPO/MTP区别」全面介绍MPO光纤跳线参数及应用
  • MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12芯设计,最多可以是24芯,目前使用最多的是12芯的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计,使MPO跳线芯数多,体积小。MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用,MPO常用8-12-24芯。MPO分类MPO光纤跳线分为转接型与非转接型,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MPO线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-26 17:26:00
  • 光纤跳线与光模块交换机应用方案
  • 光纤跳线根据不同的传输介质可分为普通硅为基础的单模,多模跳线,以及其他如塑料光纤跳线的传输介质,如连接器的结构可分为:功能界别跳线,立法ST跳线,SC跳线,跳线,MTRJjumpers,MPO的跳线,穆跳线,SMA跳线,FDDI的,跳线,E2000系列跳线,DIN4跳线,D4跳线和sovarious形式。比较常见的『光纤跳线』也可以分为intothe的FC-FC,FC-SC,FC-LC,FC-ST,SC-SC,SC-ST。单模光纤:光纤跳线用黄色接头和保护套蓝色更长的传输距离。多模光纤:一般光纤跳线用橙色和一些灰色配件特征(1)插入损耗低(2)和重复性好(3)回波损耗(4)互插性能(5)良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-16 16:27:00
  • 多模光纤跳线能支持40G/100G网络吗?
  • 如今,10G速率已不能够满足不断增长的数据中心要求,因此,40G、100G等更高的数据速率开始逐渐普及。在安装布线基础设施的同时,我们还必须考虑到可扩展性,以适应未来不断发展的带宽需要,以支持更多应用。OM3和OM4多模光纤已成为40G数据中心最具成本效益的解决方案。数据中心的多模光纤由于预算的原因,多模光纤的价格比单模光纤低得多,因此多模光纤在数据中心比单模光纤更受欢迎。另外,利用的多模光纤,也可实现与低成本的850nm光模块的串行和并行传输。而单模光纤必须与价格昂贵的1310nm和1550nm光模块以及波分复用(WDM)搭配,实现串行传输。因此,大多数数据中心设计者都会选择40G/100...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 华为 思科 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-02 17:39:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 接口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
  • 实用指南:光模块怎样选择匹配的光纤跳线?
  • 现在,网络通信已经完全融了我们的生活中。但是,如果没有光模块和光纤跳线,那么,网络、通信对于我们而言那就是一件遥远的事情。所以,光模块和光纤跳线在网络通信中起着决定性的作用。不同光模块的传输介质,接口,传输距离,数据速率等等都会有差别。那么,怎样的光模块和怎样的光纤跳线想匹配,起到最大的作用呢?下面,我们就一起了解一下:光模块怎样选择匹配的光纤跳线?传输距离和数据速率光模块有着多种不同的传输速率和传输距离,当我们针对光模块选择光纤跳线的时候,要选择与之相匹配的光纤跳线。否则会造成不必要的浪费或者损失。接口在选择光纤跳线时,接口是一个比较接口类型是必不可少的考虑因素。我们知道,光纤接口是用来连...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-08 14:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: